This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115's 两个通道间切换的安全时间

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921565/ads1115-ads1115-s-safe-time-for-switching-between-two-channels

器件型号:ADS1115

大家好、

通过 MUX 在两个输入通道之间切换时、您能否告知安全时隙? 数据表上是否有一些参数显示了这一点?

非常感谢。

此致

陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈


    该器件应能够立即在任何通道之间切换。 输入多路复用器将在接合下一个通道之前关闭第一个通道。

    但是、我要注意的是、您可能应该在单次转换模式下使用该器件、然后等待指定的时间来读取数据并设置下一个通道和配置。 我认为这是从器件中获取预期通道数据的最简单方法。 这本身确实会在切换通道之间增加一点延迟。 我刚才提到、如果您的客户获取了错误的 ADC 测量信道数据、就会发生这种情况。  

    在连续转换模式下使用 ADC 的问题在于了解何时发生新配置或新通道更改。 对于处于连续转换模式的 ADS1115、在进行中的转换完成后会进行新配置。 这意味着、如果您编写新配置、则不会立即生效。 这可能会导致混淆器件何时收到配置以及何时收集数据。 即使您使用 ALERT/RDY 引脚指示转换完成、连续转换模式的实现通常会更加混乱。

    在单次转换模式下使用器件、您将:
    1:对配置寄存器进行编程、以使用正确的配置进行转换。
    2.等待数据周期+额外10%+ 20us。 这是进行转换所需的时间、转换时考虑到内部时钟的变化、并在最后一次转换后额外唤醒器件。
    3.读取最后一个数据。
    4.重复从1开始以启动下一个通道。

    例如、当数据速率为860SPS 时、每次转换的时间周期应约为1.3ms。


    吴约瑟