This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:输入阻抗测量

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920797/ads1298-input-impedance-measurement

器件型号:ADS1298

您好!

对于如何使用 直接位于 PCB 上的所有外部组件精确测量 ADS1298/98R 的直流输入阻抗、您有什么建议吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    感谢您发帖。 您的客户是否尝试通过与 此帖子类似的输入阻抗 IEC 标准认证?  

    这些 IEC 标准适用于系统级设计。 客户在验证和认证其设计时必须购买和了解 IEC 标准。 ADS1298/98R 具有足够的输入阻抗、使其符合数据表规格中的此标准。

    此致、