请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 主题中讨论的其他器件: OPA350
我想使用 TINA 对 ADS1292R 进行一些仿真。
我是否可以知道 TINA 中的哪些模型可以最好地表示 ADS1292R 的 PGA 和 RLD 放大器? 或者在哪里可以找到它们?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!
遗憾的是、我们没有能够精确模拟 ADS1292R 中设计的放大器行为的放大器模型。 过去、我曾向希望对输入电极、PGA 级和 RLD 反馈形成的信号链环路进行建模的客户推荐 OPA350作为起点。 它绝不是完美的、因为它不包含相同的增益带宽积、输出阻抗或轨到轨摆幅。
e2e.ti.com/.../4101.ADS1292R_5F00_PGA_5F00_G_3D00_2.TSC
此致、