This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:REFN 引脚#39;s 用途

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921340/ads8528-refn-pin-s-purpose

器件型号:ADS8528
主题中讨论的其他器件:ADS868EVM-PDK

您好!

REFN 引脚的用途是什么? 是否可以/应该将其连接到除接地以外的任何电位?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    感谢您的发帖。

    REFN 是 REFIO 的接地基准。 您应该使用470pF 陶瓷电容器将 REFIO 去耦到 REFN。 REFN 还必须连接到系统中的模拟接地层。

    您可以在我们的 ADS868EVM-PDK 用户指南中查看其他建议的电路连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。