This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543:热性能信息和功耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921586/tlc2543-thermal-information-and-power-dissipation

器件型号:TLC2543

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户希望使用 TLC2543CDB、他们正在寻找此器件的 Theta JA 及其功耗。 您能帮助我们向客户提供此信息吗? 感谢您的支持。  

期待您的回应。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    TLC2543具有以下热特性:

    θ JA -高 K

    78.4.

    Theta JC、顶部

    33.9.

    Theta JB

    34.0

    PSI JT

    5.1.

    磅/平方英寸 JB

    33.5.

    对于功率耗散-查看工作电源电流(ICC)并乘以施加的 VCC。  5.0V 电源的典型值为5mW、最大值为12.5mW。