This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:如何解决因温度变化而产生的输出电流漂移问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920712/dac161p997-how-to-solve-the-problem-of-output-current-drift-due-to-temperature-changes

器件型号:DAC161P997

大家好、

DAC161P997的外部 BJT 为 BCX56-16 (JCET ),20Ω Ω 电阻为10ppm,0.1%。 在室温下℃4mA 和20mA 验证后、在- 20 μ s 下测试4mA 和20mA、发现4mA 最大漂移为10uA、20mA 最大漂移为20uA。 如何解决漂移问题? 你有什么建议吗?

此致、
Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    该器件的温度漂移性能主要由 DAC 及其内部组件决定。 20欧姆电阻器不会对漂移产生太大的影响。  数据表电气特性表中显示了以 uA 为单位的电流误差限值、并与您的测量值保持一致。  

    您的应用需要哪种精度? 您是否能够在室温下校准系统?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢你的答复。

    精度要求小于1/1000、即16uA。 系统在室温下进行了校准。

    您的意思是、如果我选择10ppm、0.1% 20欧姆电阻器、它对温度漂移的影响很小、或者无论我选择哪种电阻、它对温度漂移的影响都很小? 我想知道输出精度是否与外部 BJT 和20欧姆电阻有关、您能澄清一下吗?

    此致、
    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    我将使用数据表的图21进行说明。

    在该图中、环路电流由 DAC 和缓冲器组合的组合进行调节。 因此、精度主要取决于 DAC 精度、输出缓冲器的偏移以及 R1和 R2之间的增益比。 请注意、所有这些组件都在芯片上。 该器件经过设计和测试、符合数据表中显示的+/-0.23%的总精度规格(TUE)。

    RE (20 Ω 电阻器)仅用作 BJT 的发射极去生成、以提高环路稳定性。 您甚至可以将其替换为22欧姆、环路电流不受影响。

    在所有条件下、环路具有足够的增益非常重要、因此需要正确对 BJT 进行额定值。 对于 BJT、我建议最小 β 为40、VCE 最小额定值应为环路电源电压。

    此致