This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82EVM:TSW41J56

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920095/dac37j82evm-tsw41j56

器件型号:DAC37J82EVM

您好!

我们希望锁定 EVB 中的 PLL2。

我们在以下屏幕截图中的参数:

oscin- 100MHz (外部时钟模式)。

问题是什么?

谢谢

仅 PLL2。

从 lmk (DAC 数据速率)- 480MHz (VCO 0-2400MHz)发出时钟。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第一个屏幕截图中、在 PLL2相位检测器框中、电荷泵三态已启用。 禁用此项。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我这么做了、在上传十六进制寄存器值时问题得到了解决。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues.txt