This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:差分输入阻抗/电阻

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921216/ads8867-differential-input-impedance-resistance

器件型号:ADS8867

大家好、

你好。

 ADS8867的差分输入阻抗/电阻是多少?

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    ADS8867的输入是一个开关电容器、决定了外部放大器的驱动要求。  当 ADC 未进行转换并且处于空闲状态时、存在几个 Gohm 的寄生输入阻抗、但我们不测量或描述该数字。  我们确实指定了典型值为5nA 的输入泄漏电流。

    但是、您可以在 ADC 持续转换数据时估算动态差分输入阻抗。  差分输入电容约为30pF,产生的动态输入阻抗将为1/Cdiff * Fsample。  在100ksps 的最大采样率下、最小输入阻抗约为

    Zin=1/Cin*fs=1/30pF*100k=333.33k Ω。  随着采样率的降低、该数字将变得更高。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用