This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344EVM:如何在 ADS8344 EVM 上配置电源设置和引脚?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8344, ADS8344EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921113/ads8344evm-how-to-config-power-supplies-settings-and-pins-on-ads8344-evm

器件型号:ADS8344EVM
主题中讨论的其他器件:ADS8344

你好

我正在尝试将 ADS8344 EVM 与 ATmega128连接。

但我不确定如何配置电源、GND 和大量保险丝。

使用外部+5V 直流电源后,请告诉我正确的设置。

我尝试将电源设置为指南文档、但 EVM 无法正常工作。

我在 P2上连接了 SS、SCK、MOSI 和 MISO、并且电源设置也是如此。

如下图所示、我想了解详情。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wooseong、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!

    让我们从框1和3开始-您实际上不需要这些工具即可开始使用 ADS8344EVM。  它们控制 CH7上使用的缓冲放大器的电源。  对于两(2)个框、如上所示的 W6和 W8位于其默认位置。  原理图中显示了这一点、其中黑线将跳线的引脚1和2连接在一起。  W6将 ADS8344的 BUSY 输出发送到 P2的引脚15 -您可以将其连接到控制器上的中断引脚。  W8将芯片选择输入绑定到 P2的引脚1 -这是您的 SS 输入。  框(4)显示了引脚1-2上带有分流器的 W7、该引脚将电源电压连接到 J3引脚10。  我们的控制器通常在那里施加5V 电压。

    对于第二幅图、显示 J3、引脚1位于右下角、而引脚10位于左上角。  如上所示、从右到左、底部行为1、3、5、7和9。  上行为2、4、6、8和10。  您还必须将 ADS8344EVM 的接地端连接到控制器板。  EVM 上没有保险丝、这些是铁氧体磁珠!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    非常感谢您的热情支持。

    我上次是问你的。

    您能否查看如下设置? 是否正确。

    P1: pin1 (SS)、pin3 (SCK)、pin11 (MOSI)、pin3 (MISO)

    P2:PIN2~PIN6 (输入电压)

    W1. W2. W3. W4. W5. W6. W7.   W8.  

    引脚1、2

    (跳线)

    打开

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    J3:引脚5、6 (GND)、引脚3 (输入+5VD)、 引脚10 (输入+5VD)

    BRS

    工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    最后、我解决了此案例的相关问题。
    感谢您的帮助。

    我在 EVM 上发现了硬件问题。这里有一些浮点、所以它直到现在才工作。
    它在固定浮点之后工作良好、我可以测试每个通道的 ADC 值。

    我按如下方式设置了硬件设置。
    --------------------------------------------------
    P1
     : pin1 (SS)、pin3 (SCK)、pin11 (MOSI)、pin3 (MISO)
    P2 :PIN2~PIN6 (输入电压)

    W1. W2. W3. W4. W5. W6. W7.   W8.  

    引脚1、2

    (跳线)

    打开

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    引脚1、2

    (跳线)

    J3 :引脚5、6 (GND)、引脚3 (输入+5VD)、 引脚10 (输入+5VD)
    --------------------------------------------------

    BRS
    工作