This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:DAC81416寄存器默认值

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920820/dac81416evm-dac81416-register-defaults

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81416

您好!

 

DACX1416EVM GUI 寄存器默认值不同于 DAC81416数据表寄存器默认值、如下所示。

它们为什么不同? 哪一项是正确的、GUI 软件默认值或数据表默认值?

寄存器名称

地址

默认值

DACX1416

数据表

DACX1416_SPICDIT

0x03

0A24.

0AA4

DACX1416_GENCONFIG

0x04

4000

7F00

DACX1416_BRDCONFIG

0x05

7FFF

FFFF

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表值正确、GUI 可能存在一些问题。 您可以遵循数据表默认值。

    此致、

    AK