This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:DVDD AVDD 启动序列

Guru**** 2529160 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920200/dac5682z-dvdd-avdd-start-up-sequence

器件型号:DAC5682Z

大家好、

根据 DAC5682Z 数据表、DVDD 的功率应早于 AVDD。

但是、我客户电路板上的 AVDD 早于 DVDD。 目前、它们的测试结果正常。

下面是测试波形、AVDD 比 DVDD 早约25ms。

如果长时间使用、会损坏 DAC5682Z 吗? 是否存在任何潜在风险? 客户是否应修改启动顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否检查 AVDD 是否可以早于 DVDD?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    问题似乎是上升时间。 一种潜在的解决方案是增加 AVDD 轨上的电容、使上升时间高于 DVDD。

    其他解决方案是将 DVDD 电源芯片的"电源正常"引脚(如果可用)连接到 AVDD 电源芯片的使能引脚(如果可用)

    我只能推荐数据表中的序列。  

    谢谢、

    埃本