This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 的器件选择

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920674/part-selection-for-adc

大家好、

我想使用 ADC IC、它能够同时使用0-10V 和4-20mA (I 或 V)、且分辨率至少为48.2ksps 及更高、分辨率超过12位。是否有人能帮助我选择符合上述要求的合适器件?

谢谢、此致

Meghana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghana、

    请查看我们的 ADS86xx 产品。 我们提供多通道和单通道版本:

    • ADS8664 / ADS8668 =在+5V 电源上具有双极输入的12位、4/8通道、500kSPS SAR ADC
    • ADS8665 / ADS8661 = 12位、单通道、500 / 1250kSPS SAR ADC、在+5V 电源上具有双极输入

    所有这些器件还具有14位、16位和18位选项。 它们还可在单个+5V 电源上直接接受高达+/-10V 的电压。

    对于4-20mA 测量、您将使用分流电阻器(通常为250欧姆)并测量分流器两端的电压以与电流相关联。

    您可以查看此参考设计、了解有关使用 ADS86xx 产品进行 V 和 I 测量的更多信息: https://www.ti.com/tool/TIPD166

    如果您对这些 ADC 有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩