This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3242:ADC32xxEVM 和 ADC3xJxxEVM 原理图中 THS4541有错误

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921300/adc3242-adc32xxevm-and-adc3xjxxevm-schematic-has-errors-with-ths4541

器件型号:ADC3242
主题中讨论的其他器件:THS4541

 ADC32xxEVM 和 ADC3xJxxEVM 的评估板原理图存在一个错误、其中全差分放大器 THS4541接线错误。 输入连接被叠层、因此如果您为其中一个设计复制此原理图、请务必小心。 它们具有输入电阻器、用于馈送输出而不是输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave:

    你是对的。 网络上的原理图是 RevB、实际上 TSH4541电路中存在错误、反馈电阻器位于错误位置。  实际上有一个 RevC 版本可纠正此错误、它是用于评估的 EVM 的修订版。  最新版本错误地从未在 Web 上正确更新。  感谢您将此事提请我们注意。  我们将努力上传正确的版本。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈电阻器位于正确的位置、是输入电阻器连接错误。 任何东西、只要它被校正即可。 我觉得我很懒、把 OrCAD 原理图复制到了我的设计中、当电路板回来时、发现自己在做刀和显微镜的测试。 幸运的是、这是一个非常简单的第1层修复。