This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADS7038-Q1 AIN 引脚输入阻抗查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1, ADS1018-Q1, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921026/ads7038-q1-inquiry-of-input-impendence-of-ads7038-q1-ain-pin

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1018-Q1ADS7038

您好、专家、

客户询问 ADS7038-Q1 AIN 引脚的阻抗、发现 ADS1018-Q1 已将其定义到数据表中。

请提供建议。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS7038-Q1是一款 SAR 器件、而 ADS1018-Q1是 Δ-Σ、这两者在本质上是不同的、因此输入阻抗不是在一个与另一个之间指定的。  

    ADS7038 -Q1通过开关电容器电路对输入进行采样、因此阻抗是动态的、因此您将不会看到 SAR 器件中指定的输入阻抗。

    下图显示了模拟输入电路的外观。 RSE 通常为150欧姆、Csh 通常为12pF

    要正确驱动输入、您需要确保 Csh 已充满电并在采集时间内稳定(这取决于所使用的采样率)

    此致

    Cynthia