This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5614-EP:/PD 引脚电压范围

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921185/tlv5614-ep-pd-pin-voltage-range

器件型号:TLV5614-EP

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户希望了解 当 DVDD = 3.3V 和 AVDD = 2.5V 时的/PD 引脚电压范围。 当 DVDD 为3.3V 时、是否可以向/PD 引脚提供5V 电压?

我感谢你在这一问题上的帮助。

谢谢、祝您愉快。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于数字输入最大值为 DVDD + 0.3V、因此我不建议在 DVDD = 3.3V 时为 PD 引脚提供5V 电压。

    理想情况下将 PD 引脚保持在3.3V 电平。 希望这澄清了您的疑问。

    此致

    AK