This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:封装上允许的机械应力

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920643/ads54j60-mechanical-stress-allowed-on-the-package

器件型号:ADS54J60

尊敬的团队:

我的客户在他们的几个原型板中遇到了一些 ADS54J60的奇怪行为。

每个电路板有多个器件、在某些情况下、它们会看到 JESD204B 链路在低温(低于+10摄氏度)下发生故障。

他们希望克服其电路板盖板在 ADS54J60上施加机械应力的可能性。

团队中的任何人能否告知此 VQFN (RMP)封装可承受的最大机械应力是多少?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我将研究机械应力。 过去、我曾有 其他客户 在低温下出现故障。 一个问题是客户没有进行正确的电源定序、另一个问题是在低温时时时时时钟振幅下降到足够的程度、导致了这个问题。 也请客户检查这些信息。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    此封装已在-65C 至150C 的温度范围内进行了应力测试。 我们认为这不是客户看到的机械问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢您对此的支持以及详细的回答。

    客户仍要求了解他们允许在 QFN 封装顶部表面施加的最大机械负载是多少。

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    此信息不可用。

    他们似乎在询问顶部散热器的安装力、这对 QFN 器件甚至不起作用(最佳路径是通过电源焊盘到 PCB)。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然会在未包装波形上看到尖峰。 我认为问题是您的信号发生器。 您可以尝试另一个吗?