This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:VREFP 和 VREFN 的重要性是什么?

Guru**** 2580945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921127/ads1299-what-is-the-importance-of-vrefp-and-vrefn

器件型号:ADS1299

您好!

我设计了一个 PCB 来从 ads1299获取 EEG 信号。 其中 VREFP 接地、VREFN 连接到电容器。 我还可以采集 EEG 信号吗?
根据图18。 数据表中单通道的输入多路复用器块似乎可以使用  通过 MUX[2:0]配置的 INxN 和 INxP。 (由于我已经打印了 PCB、我希望有一种方法可以用这些印刷 PCB 设置 ads1299)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilshan:

    如果 VREFP 接地、将没有电压来比较输入信号。 我希望您仅接收满量程正值或满量程负值。