This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7049-Q1:模拟输入泄漏电流。

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7049-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920306/ads7049-q1-analog-input-leakage-current

器件型号:ADS7049-Q1

大家好、我 需要模拟输入电流泄漏值、数据表中没有该值。 此问题是由另一个用户提出的、但答案是脱机发送的。

感谢你的帮助。

让-吕克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS7049-Q1是我们的超低功耗、低泄漏 SAR ADC 之一。

    我们预计输入通道上的典型泄漏电流约为100nA 或更低。  

    请注意、这只是为您提供一些指导而进行的估算  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我将把这个值作为进一步分析最坏情况的起点。

    感谢 您的快速回答。

    让-吕克。