This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1274:ADS1274 DRDY 信号下拉4.7K 电阻器

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921112/webench-tools-ads1274-ads1274-drdy-signal-pull-down-4-7k-resistor

器件型号:ADS1274

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

ADS1274 DRDY 信号下拉4.7K 电阻器正常?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在/DRDY 作为输出的模式下运行时、是一个推挽输出、因此您无需任何上拉或下拉。  也就是说、如果您可以通过/DRDY 引脚(VOH/4.7K)驱动额外的电流、那么在将下拉电阻器置于此处不会出现任何问题。  数字输出指定输出电流为4mA 的 VOH 电平。