This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:REFCAP 引脚电容

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, ADS8588S, ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920548/ads8588h-refcap-pin-capacitance

器件型号:ADS8588H
主题中讨论的其他器件: ADS8588SADS8598H

[1]

有关 REFCAPA 和 REFCAPB 引脚与 REFGND 之间的电容的问题。

- DS 状态的引脚功能部分:

该引脚 µF 短接至 REFCAPB、并使用低 ESR 22 μ F 陶瓷电容器去耦至 AGND。

- DS 状态的电气特性部分建议的 C (refcap)典型电容为10uF

《战略说明》第7.3.8节规定:

REFCAPA (引脚 µF)和 REFCAPB (引脚44)引脚必须在外部短接在一起、并且必须在此节点和 REFGND (引脚43)之间连接一个10 μ F (最小值)的陶瓷电容器、以确保内部基准缓冲器作为闭环运行。

- DS 中的图57和图61显示了22uF

- EVM 使用10uF

哪个值是正确的? 您何时会使用更高的电容? 如果您有布板空间、那么较高的电容是否更好?

[2]

图61显示了对于外部基准电压、您需要 CREF 来过滤基准电压噪声。
选择这个电容有什么指导原则吗?
-图65显示了外部基准输出上的 CREF 和  ADC REFIN/REFOUT 引脚上的100nF。 这是正确的设置、CREF 通常为10uF 吗?

[3]

如果使用串行接口(与并行接口不同)、并且不需要 DOUTB、则该引脚是否可以悬空?

[4]

上一代设备中的不同 ADC 存在问题、在该设备中、当传感器连接到 ADC、并且在  ADC 通电之前将传感器的电源提供给 ADC 的输入端时、ADC 将无法正常工作。 对于 ADS8588H、在器件上电之前是否对 ADC 输入端施加电压有任何要求?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我的答案:

    1。 建议为该 ADC 上的这两个引脚使用10uF 电容值、请参阅 同一系列中的 ADS8588S 和 ADS8598H 数据表。 ADS8588H 数据表中的误差应在将来修复。

    2.建议在 REFIN/REFOUT 引脚连接一个10uF 电容器、请参阅数据表第8页中的信息。

    这是图64中的正确设置、因为来自第一个 ADC 的基准电压与第二个和第三个 ADC 共享。 基准引脚上的高电容值电容器可能会使基准电压不稳定。

    3.是的。

    通常、许多 ADC 的绝对最大额定输入电压介于-0.3V 至 AVDD+0.3V 之间、因此在为 ADC 加电之前向 ADC 输入施加信号会导致 EOS (电子过载)问题、因为输入信号超出 了 ADC 的绝对最大额定输入电压。

    对于 ADS8588H 器件、 绝对最大额定输入电压与 AVDD 无关、其额定电压介于-15V 和+15V 之间、因为在 ADS8588H 上设计了不同的内部保护结构、 因此、只要输入电压被限制为-15V ~+15V 并且 输入电流被限制为 -10mA ~+10mA、ADS8588H 器件将是安全的。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的回答。 正是我需要知道的:)

    谢谢!