This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8554:只接收第一组数据

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8554, DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919055/dac8554-only-receives-the-first-data-set

器件型号:DAC8554
主题中讨论的其他器件: DAC8551

大家好、

我有一个具有 DAC8554的电路板、我使用 LabVIEW FPGA 的 SPI 接口与电路板通信。 DAC8554的 LDAC 输入被接地、使能和同步被连接至 SPI 接口的 CS 输出。 打开电源后发送的第一条命令运行良好。 我尝试过很多不同的命令、没有任何问题。 但是,第二个命令不会更改任何内容。 重新编程的唯一方法是关闭并再次打开电源连接。 我在电路板上的其他芯片(即 DAC8551)没有问题。


如果有任何帮助、我将不胜感激。


最棒的

穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    我建议您查看具有示波器或逻辑分析仪的 SPI 线路、以确保满足所有接口时序、边缘关系和数据格式要求。  我怀疑您有一个简单的数据格式化问题。

    您可以随时在此处发布图片、我也可以查看这些图片。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。 在我断开 ENABLE 和片选信号并将 ENABLE 连接至 GND 之后、问题就迎刃而解。

    此致、

    穆斯塔法