This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC101S051-Q1:当 CS 和 SCLK 的延迟时间不能置位时。

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920131/adc101s051-q1-when-delay-time-cannot-be-set-for-cs-and-sclk

器件型号:ADC101S051-Q1

您好、TI 团队。

由于 用作主机的微型计算机的限制、我的客户无法设置 CS 和 SCLK 的延迟时间。 (CS 和 SCLK 同时变为低电平。)

如果 Tsu 时间不能超过10ns、会产生什么有害影响?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可同时降低 CS 和 SCLK。 设置时间 t_su 是 CS 下降和 SCLK 下降之间经过的时间。

    因此、这是一种可接受的运行方式

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San

    感谢您的回答。

    我知道。

     

    此致、

    高志林