This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DAC7551-Q1:是否有适用于 DAC7551-Q1的代码编写器?

Guru**** 2814555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920925/ccs-dac7551-q1-is-there-a-code-composer-available-for-dac7551-q1

器件型号:DAC7551-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

是否有适用于 DAC7551-Q1的 code composer?

请告知、

Scot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指适用于此器件的 C/C++代码吗? 如果是、我们目前没有任何可用的示例代码。

    此致、

    AK