This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:I2C 时钟扩展功能。

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920222/dac60501-i2c-clock-stretching-function

器件型号:DAC60501

大家好、团队、

我想确保我们的 DAC60501ZDQFR 具有 I2C 时钟拉伸功能。 然后、当从器  件无法及时处理主器件发出的命令时、当从器件强制时钟线(SCL)为低电平并等待主器件侧的时钟传输时、时钟线会扩展。

请告诉我。

此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们产品系列中的精密 DAC 不支持 I2C 时钟拉伸功能。 由主器件为从器件提供正确的时钟。

    在此情况下、我将与我的设计团队核实此器件的确认信息。 给我几天时间。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    是否可以更新状态?

    谢谢你

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不支持时钟拉伸功能。

    此致、

    AK