This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:是否可以消除2.6 GHz 噪声分量?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920160/adc12dj5200rf-is-there-a-way-to-eliminate-the-2-6-ghz-noise-component

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我在设计的电路板上使用 ADC12DJ5200RF。


一个5200 MHz 时钟和一个32.5MHz SYSREF 被馈送到 ADC 中、该 ADC 以单通道10.4G 采样运行。
输出数据似乎具有不应存在的2.6GHz 噪声分量。 是否有校准方法来减少这种情况?
下面附上了电流设置和波形 FFT 结果。

地址(十六进制) 集
0x0 0xb0
0x02b 0x15
0x2a2 0x30
0x200 0x00
0x61 0x00
0x201 0x01
0x202 0x03
0x204 0x03
0x48 0x03
0x360 0x10
0x361 0x10
0x362 0x10
0x363 0x10
0x364 0x10
0x365 0x10
0x366 0x10
0x367 0x10
0x29 0x20
0x29 0x70
0x30 0x00
0x31 0x20
0x32 0x00
0x33 0x20
0x60 0x01
0x61 0x00
0x62 0x05
0x61 0x01
0x200 0x01
0x2b0 0x01
0x6c 0x00
0x6c 0x01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会看到 Fs/4处的交错杂散。  预期会出现这种杂散。  查看 预期水平的数据表规格表。   在后台或前台校准中、根据第7.4.7节校准/最小化交错杂散。  如果需要根据您的特定用例进行更精细的调整、还可以根据第7.4.9节进一步调整特定参数。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    如有需要,我们会继续进行评估及作出额外的调整。

    是否需要该翼梁,因为 Fs/4的交错翼梁是由气缸组0/1的切换引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为在该模式下、ADC 本身内有两个通道交错、因此这基本上是两个转换器通道之间偏移不匹配的副产品。

    此致、

    Rob