This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:50K 并联电阻

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920874/afe4300-50k-parallel-resistance

器件型号:AFE4300

大家好、我们注意到、由于读取阻抗系统 VSENSE 引脚两端电压的差分放大器是我们正在测量的阻抗两端的并联电阻。 我们是否可以肯定地确认这是50k 欧姆? 我知道、由于这是一个如此大的并联电阻、因此可以忽略不计、但我仍想考虑它以获得更高的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300正在选择性披露。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?