This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8812:SPICE 模型

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935582/dac8812-spice-model

器件型号:DAC8812

大家好、

我可以要求 DAC8812的 PSpice 模型吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我们还没有 DAC8812的任何 SPICE 模型。 我们正在为我们的产品系列的 DAC 开发 SPICE 模型。

    我们现在有电压输出 DAC 的模型、电流输出 DAC 模型正在流水线中。

    我是否可以知道您使用 DAC8812的目标应用是什么类型? 我可以在原理图审阅和架构审阅方面为您提供帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的快速响应。

    客户计划将其用于数模转换器、其中需要4象限 DAC 来调节基准电压输入。  

    一个26V rms 400Hz 的基准电源进入了电路、并且它们需要在相位和反相位上分别调节3个输出。

    输出将为11.8V rms。 微控制器将通过 SPI 链路设置缩放值。

    我已申请原理图和方框图、以便更好地了解应用。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已了解该应用。 向我们发送原理图、我将回顾同样的原理图。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 部分的原理图对我来说很好。 我在原理图中没有看到 VDD 的任何旁路电容器、您可能会在另一张表中看到它。

    您是否需要其他帮助?

    此致、

    AK