This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:散热焊盘镀层厚度?

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1235-Q1, LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919670/ads124s08-thermal-pad-plating-thickness

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1235-Q1、 LM53600-Q1

这是一个不常见的请求、但我有一位客户问我、对于 VQFN 版本的 ADS124S08 (ADS124S08IRHBR)、散热焊盘的厚度是多少

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    中心焊盘的厚度等于引线框的厚度。  如 ADS124S08数据表中所示、引线框厚度通常为0.2mm。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢!

    -Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我不确定这里的问题到底是什么。  QFN 封装需要焊接中心焊盘以实现封装的稳定性、而不考虑将焊盘用作散热焊盘的情况。  并非所有器件都出于散热原因需要使用焊盘、ADS124S08就是这种情况。  然而、为了实现封装稳定性、必须焊接中心焊盘、以防止热循环时封装损坏。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    很抱歉、我也误解了客户的担忧。

    在典型的 QFN 组装操作中,单个器件的封装主体通过锯切操作进行单列并与“砖型”分离,从而为每个端接留下暴露的铜侧壁。 由于这种暴露的铜没有任何镀层、因此铜会氧化。 当器件焊接到电路板上时、这些侧壁区域的焊接不一致。 可湿性侧面镀层是一个额外的工艺步骤、它在封装底部端子和外露侧面上放置一个具有正常镀锡厚度的100%镀锡板。 可湿性侧面镀层可保护铜、允许在该外部侧面区域进行焊接、以便进行光学检查、验证焊锡圆角焊点是否良好、从而确保电气连接良好。

    问题是:引脚上100%镀锡(Sn)的厚度是多少(特别是散热焊盘)

    VQFN 封装的3D 图像和本 QFN 封装文档(https://www.ti.com/pdfs/logic/qfnqa2.pdf)表明、这些封装上存在某种形式的镀锡。 客户想要知道厚度(可能不超过几微米~几十微米)

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    并非所有 QFN 封装都相同。  我在 PADC 中知道的几乎所有 QFN 封装都是标准 QFN 封装、它们没有可湿性侧面、并且具有 NiPdAu (镍-钯-金)的标准涂层。  ADS124S08采用标准 QFN 型封装。  焊料不是边沿连接的、而是沿底部焊盘焊接。

    可湿性侧面通常与汽车器件搭配使用。  与精密 ADC 一起使用的封装类型与 ADS1235-Q1使用的封装类似。  此封装类型以均匀的方式镀有整个表面。   

    您所指的封装是功率器件、例如 LM53600-Q1。  封装使用一个穿过封装边沿的陷波、然后进行重新播放。  这是一种雾锡封装、很少与 TI 器件配合使用。  此封装类型不适用于 ADS124S08。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    对于 ADS124S08、我没有 QFN 封装的镀层厚度、因为这种镀层是由特定的引线框制造商完成的、而不是由 TI 进行镀层。  不过、我可以为您提供一些关于 NiPdAu 镀层厚度的一般概念。  铜的镍基层最小 为0.5um、某些引线框上的范围可高达2um。  钯层的最小值为0.02um、某些引线框上的电流范围可达0.1um。  镀金层的范围为3Nm 至15Nm。  中心焊盘以及引线框边缘周围的输入/输出焊盘的镀层是相同的。

    要找到具体组成、我们需要从质量团队中找到特定的潜在客户框架供应商及其规格。

    此致、

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答!
    我不需要进一步澄清 NiPdAu 镀层厚度。

    不过、对于 ADS124S08IRHBR (VQFN)和 ADS124S08IPBSR (TQFP)封装的镀层方式、我有一些后续问题。

    1. VQFN 封装 在每个引脚的底部有 NiPdAu 镀层、但"壁"未镀层、对吗?
    https://www.ti.com/lit/ml/mpqf130d/mpqf130d.pdf -"墙壁"为橙色=铜(无 NiPdAu)、"底部"为银色= NiPdAu

    2.非电镀部分是整个墙壁还是一部分?


     

    3.对于 TQFP 封装,有引线从封装中伸出来。 这些导联如何镀层? 我假设镀层涵盖了100%的铅? 如果没有、您能不能帮助澄清铅上有多少铅镀层以及镀层在哪里?

    如果这些问题中的任何一个需要与包裹组沟通、如果您能帮助我联系、我将不胜感激。

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    对于 ADS124S08器件、镀层为 NiPdAu。  我的理解是、与锡涂层中使用的模后涂层(PMF)相比、引线框制造商将 NiPdAu 涂层应用为预镀层(PMF)。

    请参阅下面我的其余回答。

    此致、

    Bob B

    [引用 user="Darren (FAE)"]

    您好 Ben、

    感谢您的回答!
    我不需要进一步澄清 NiPdAu 镀层厚度。

    不过、对于 ADS124S08IRHBR (VQFN)和 ADS124S08IPBSR (TQFP)封装的镀层方式、我有一些后续问题。

    1. VQFN 封装 在每个引脚的底部有 NiPdAu 镀层、但"壁"未镀层、对吗?
    https://www.ti.com/lit/ml/mpqf130d/mpqf130d.pdf -"墙壁"为橙色=铜(无 NiPdAu)、"底部"为银色= NiPdAu  
    [BOB]我想您在这里指的是仿真封装图的外观。  使用标准 QFN 封装时、两侧为裸铜、因为使用锯切引线框、使铜暴露在外。  引线框的其余部分是镀层的、无论是否暴露在外。   

    2.非电镀部分是整个墙壁还是一部分?


    [Bob]正如我刚才所说的、侧面或墙壁是铜、由于铅框架被锯切、因此没有侧板。  焊料将引脚和中心焊盘粘附在 PCB 底部。  这是主要连接、并可实现器件封装的稳定性。  根据铜的氧化情况、焊料可能粘附在侧壁上、也可能不粘附在侧壁上。

    您可能会发现此应用手册对 您有所帮助:https://www.ti.com/lit/pdf/SLUA271

    应用手册中包含以下内容:


     

    3.对于 TQFP 封装,有引线从封装中伸出来。 这些导联如何镀层? 我假设镀层涵盖了100%的铅? 如果没有、您能不能帮助澄清铅上有多少铅镀层以及镀层在哪里?  [BOB] TQFP 的引线框镀镍 PdAu、与 QFN 类似、整个引线框也镀层。  由于不对引线框进行锯切、因此整个引脚都被镀为外露引脚。

    如果这些问题中的任何一个需要与包裹组沟通、如果您能帮助我联系、我将不胜感激。

    此致、

    Darren

    [/报价]