This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:增益设置

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920657/ads114s08-gain-setting

器件型号:ADS114S08

大家好、团队、

让我快速提出一个问题。
器件中的总增益是否仅由 PGA 增益选择寄存器(GAIN[2:0])确定?
或者是否有任何其他增益控制元件、例如数字 PGA?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    正确的方法是、唯一的 PGA 增益选择是使用地址0x03处增益设置寄存器中的增益选择位 GAIN[2:0]。  ADS114S08数据表的第9.3.2节讨论了增益设置。

    模拟 PGA 允许增益为1至32。  64和128的增益使用数字增益以及将 PGA 设置为32的增益。  因此、所有增益控制都是通过 GAIN[2:0]位实现的。

    此致、

    Bob B