This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115数据表中存在拼写错误

Guru**** 2768075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920836/ads1115-typo-error-in-ads1115-datasheet

器件型号:ADS1115

大家好、TI Champs、

请注意、ADS1115IDGSR [VSSOP10]的"封装尺寸"在数据表首页的"器件信息"表中被称为"3.00mmx3.00mm"。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf?ts=1594130568768&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1115

正确的尺寸应为"5.00mmX3.00mm"

https://www.ti.com/lit/ml/mpds035c/mpds035c.pdf

请您的技术写作团队纠正这种拼写错误、这会给硬件设计人员带来困惑。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    非常感谢您的反馈。

    德州仪器(TI)的数据表首页官方指南是显示不包括引线的"封装尺寸"。 在这种情况下、3mm x 3mm 是正确的尺寸。
    请相信我、TI 内部已经进行了大量讨论、哪些尺寸应该显示在数据表首页的这个表中。 遗憾的是、TI 有很多不同的封装类型、"封装尺寸"是我们作为标准达成的共同协议。

    此致、