This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:查询

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920347/dac53608-query

器件型号:DAC53608

您好!

当电源电路的反馈电压通常为0.6V 和0.8V 时、基准电压、拉电流电源电压[裕度高达-10%]或灌电流电源电压[裕度高达+10%]的建议是什么?

非常感谢

Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的问题。 您能解释一下吗? 您是否在寻找基准和电源裕度建议?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 此外、还想知道基准电压和输出电压如何影响分辨率?

    谢谢你

    Rudra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在寻找的输出电压变化是多少? 对于来自 DAC 的0.8V 最大电压、我建议使用1.8V 基准、VDD = 3.3V

    对于 DAC53608、分辨率固定为1-0位、如果您使用1.8V 基准电压、则一个代码变化对应于1.76mV。  如果您需要更精细的调整、则需要选择12位 DAC。 请注意、1.8V 是 DACx3608的最小基准输入电压。

    希望这能澄清。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的友好帮助。

    输出电压的变化为0.6V 至0.8V。

    谢谢、此致

    Rudra Prakash