This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB49EVM:正弦波测试模式与数据表上的测试模式不匹配

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB49EVM, ADS42LB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920770/ads42lb49evm-sine-wave-test-pattern-does-not-match-the-one-on-datasheet

器件型号:ADS42LB49EVM
主题中讨论的其他器件: ADS42LB49

您好!

我使用的是 ADS42LB49EVM 版本 B、生成的8点正弦波为:

0 5792 8191 5792 0 -5793 -8192 -5793

这与数据表上的值不匹配、您能否澄清一下。

"在 ADS42LB49中、数据是以下八个数字的重复序列、以二进制补码格式形成正弦波:0、2399、8192、13984、16383、 13984、8192和2399。"

在数据表中、它显示了二进制补码、值是无符号的、我发现这有点令人困惑!

此外、对于直向图形、数据表中的值为3AAAh、实际上是2AAAh、我认为这是正确的值?!

谢谢、

Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈穆德

    正弦波采用二进制补码格式,这意味着 MSB 反相。

    要将标准二进制格式(数据表中列出了该图形)转换为二进制补码格式、只需翻转 MSB 即可。

    这相当于 当数据小于8192时减去8192、而添加 大于8192的数据。

    数据表中有一个关于校直模式的排印错误。 如您所述、该值应为2AAAh。

    此致、

    Jim