This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:ADS8588H 输入信号频率

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, ADS8555, ADS8568, ADS8688, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920386/ads8588h-ads8588h-input-signal-frequency

器件型号:ADS8588H
主题中讨论的其他器件: ADS8555ADS8568ADS8688ADS8686S

您好!

我的客户使用 ADS8588H   通过模拟开关通过每个通道转换8个信号。 每个开关持续时间的时隙 为15us、 转换在开关打开后14us 开始。 这意味着每个通道输入将在15uS 内出现电压跳转。 但是、由于是每个通道的集成 LPF、如24kHz、因此可能会导致 不精确 误差。

有人能建议我的理解是否正确? 是否有任何方法可以提高性能、例如通过 LPF?

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    当 ADS8588H 与外部多路复用器配合使用时、由于 ADS8588H 上的内部低通滤波器(LPF)、稳定时间可能是一个问题。 该 ADC 的稳定时间为:

    PM10 = 80usec、 PM5 = 120usec。

    因此、15us 通道开关时间对于客户设计来说太短、请注意、外部 LPF 和多路复用器将具有额外的延迟。

    可能的解决方案:

     1. 降低现有解决方案的采样率(延长通道开关时间)。

     2. 将多路复用器结构更改为使用更多 ADS8588H 进行同步采样、以获得更多通道。

      使用 不带集成 LPF 的同步采样 ADC (ADS8568、ADS8555/6)、但这些 ADC 需要高带宽放大器来驱动每个通道、信号链中的任何 LPF 和多路复用器也会有额外的信号稳定延迟。

     4. 对于在多路复用器上切换的这些通道,如果 不需要同步采样,则可以使用具有内部 多路复用 器的 ADC,包括 ADS8688或 ADS8686S,这是一种新型16位、16通道、更高采样率、高带宽(376kHz) LPF ADC。

    不能绕过 ADS8588H 上的 LPF。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我知道。 感谢您的解释!

    BR。

    Paul