This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:加速计采样连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919159/ads1263evm-pdk-accelerometer-sampling-connection

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1263

尊敬的所有人:

在我的组中、我们尝试对来自 ADXL354传感器的加速计信号进行采样。 传感器应用电路如此处所示

如用户指南(P22)所示  ,V1P8ANA 引脚(应用电路中无10个)应用作 ADC 中的基准电压(我将其作为 REFP 连接到 AIN0)。 我将 VSS 连接到 AIN1、作为 REFN。

然后、我将 ZOUT 信号(单端信号)连接到 AIN7。 我使用墙上适配器来激励 ADC (5V 和接地)。 当我尝试对信号进行采样时、会出现所有4个错误(标有红色)。 当我把 AINN1变为 AINCOM 时。 我只有三个错误、如附图所示。

当我按下 ANICOM 时、所有这些信号都消失了、我得到了一些信号、但我不确定它是否正确、因为测量电压的振幅对于确定它所经历的重力量很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    ADS1263转换两个模拟输入之间的信号、当 ZOUT 信号连接到 AIN7作为正输入时、您需要另一个输入引脚(例如 AIN8)作为 ADC 的负输入。 您需要配置 INPMUX 寄存器、以便为内部多路复用器选择 AIN7作为正输入、选择 AIN8作为负输入。

    此外、由于 ZOUT 信号是单端信号、因此您需要连接输入信号并通过启用内部 PGA 或绕过 ADC 来正确配置 ADC。 请参阅以下信号端输入的连接建议:

    此致、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    感谢您的回复。 我首先尝试了 PGA 旁路选项、但它也不起作用。 它显示了错误出现在下图中。  

    我不知道这里是否有其他问题。 然后、我尝试了双极选项。 同样出现的3个错误如下所示:  

    最后一个选项是通过单击 Unicom 图标来完成的、这是唯一的工作条件。 您是否知道为什么 PGA 仍然显示一些错误、但它被绕过了?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    您能否提供有关测试的详细信息? 例如、对于 PGA 旁路实验、您的信号应连接到 AIN7、您的测试中是否在 AINCOM 上有任何连接? 此外、您能否将精密信号源而非传感器 ADXL354输出用作 ADC 的输入信号?

    此致、

    戴尔