This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:μ A 是否可以使用 DAC8775的 DVDD 为数字隔离器加电?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919376/dac8775-can-i-use-dvdd-of-dac8775-to-power-up-my-digital-isolator

器件型号:DAC8775

您好、专家、

我使用的是 DAC8775、我使用内部 LDO 来生成5V DVDD。

我注意到内部 LDO 可驱动10mA 的最大电流、因此我要将 DVDD 引脚连接到数字隔离器电源(最大电流为1.4mA)。

我能否使用 DAC8775内部 LDO 提供数字隔离器电源(同侧)? 我是否需要在连接线之间放置磁珠或任何其他组件?

谢谢你

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 DVDD_EN 悬空时,DAC8775的 DVDD LDO 将被启用。 它最大可驱动10mA、您也可以在其他电路中使用它、其中大约2mA 将用于 DAC 操作(数字 DVDD 电流、这可能随开关代码而变化)。

    请确保 DVDD 引脚上的容性负载为200pF (最大值)。 此外、10mA 驱动外部电路时也不会考虑这一点、对于外部电路而言、几 mA 电流可能是可以的。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的回复。

    还有一件事、我是否需要 在 DVDD 引脚和外部电路的电源引脚之间放置铁氧体磁珠来隔离外部电路的潜在噪声?

    此致

    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以放置铁氧体磁珠、没有问题。 请注意您在电源上放置的电容负载。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AK

    了解。 谢谢!

    Rachel