请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8775 您好、专家、
我使用的是 DAC8775、我使用内部 LDO 来生成5V DVDD。
我注意到内部 LDO 可驱动10mA 的最大电流、因此我要将 DVDD 引脚连接到数字隔离器电源(最大电流为1.4mA)。
我能否使用 DAC8775内部 LDO 提供数字隔离器电源(同侧)? 我是否需要在连接线之间放置磁珠或任何其他组件?
谢谢你
Rachel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 DVDD_EN 悬空时,DAC8775的 DVDD LDO 将被启用。 它最大可驱动10mA、您也可以在其他电路中使用它、其中大约2mA 将用于 DAC 操作(数字 DVDD 电流、这可能随开关代码而变化)。
请确保 DVDD 引脚上的容性负载为200pF (最大值)。 此外、10mA 驱动外部电路时也不会考虑这一点、对于外部电路而言、几 mA 电流可能是可以的。
此致、
AK