This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:AMC1306M25取代了 AMC1204。 需要改变吗?

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1204, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919983/amc1306m25-amc1306m25-replace-amc1204-need-change-anything

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件:AMC1204

大家好、

我的客户在旧项目中使用了 AMC1204。 他们希望升级到 AMC1306。 他们是否需要改变? 包括软件和硬件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    当您查看 AMC1204和 AMC1306M25的数据表时、您应该注意到硬件方面的几点:

    1. AMC1204提供两种不同的封装选项、而 AMC1306M25只有一种。  假设您使用的是 DWV 封装、则可以交换 AMC1306M25 -它们是引脚对引脚兼容的。
    2. AMC1204具有开关电容器输入级(请参阅图44)、而 AMC1306M25具有更多传统差分放大器输入级(请参阅功能方框图、第21页)。  这里的主要影响是输入阻抗- AMC1205为~12.5k Ω、而 AMC1306M25为~22k Ω。  如果您在具有小值分流电阻器的电流感应应用中使用 AMC1204、这应该不是问题。

    在软件方面、您需要考虑:

    1. AMC1204使用 MCLK 下降沿将数据移出调制器(请参阅图1)、而 AMC1306M25使用 MCLK 的上升沿移出数据(请参阅图1)。  根据应用中使用的数字滤波器的设置和保持时间需要、可能需要更改软件。
    2. AMC1306M25具有 AMC1204中未找到的失效防护功能(请参阅第8.4.1节)。  这并不一定意味着任何软件更改都是必要的、只是您需要注意的事情。
    3. 如果 AMC1204用于电压检测应用、则由于器件的输入阻抗差异、您很可能必须更改处理失调电压和增益误差的方式(请参阅上面的项目2)。

    如果您有任何疑问、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提供如此详细的信息!

    我的客户使用 AMC1204DWV 进行电流感应、从而在线测试电机电流。

    因此、对于您的上述建议、他们不需要改进硬件。

    但是对于软件、它们需要在 MCLK 的上升沿改变以读取移出数据、对吧?

    我看到、"根据应用中使用的数字滤波器的设置和保持时间需求、可能需要更改软件。"

    它具有"可能"。 这是否意味 着如果我们满足某些 要求、我们不需要更改软件  

    如果我们不更改软件、会发生什么情况?

     "数字滤波器的设置和保持时间需求"的含义是什么?

    您能否提供详细信息?

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    我不知道您将什么用作数字滤波器。 无论控制器是什么、FPGA/MCU/DSP 都需要一定的设置和保持时间才能读取有效数据。  对于 AMC1204、数据在下降时钟沿发生变化、最小延迟为3ns、最大延迟为15ns -这意味着数字滤波器将使用上升时钟沿读取有效(稳定)输出数据位。  假设20MHz 时为50/50 MCLK、则"建立时间"为~10nS、"保持时间"为25nS。  对于 AMC1306M25、如果数字滤波器使用上升时钟来验证数据、则设置时间会增加、但保持时间仅为~3.5nS。  

    您需要根据控制器的需求对此进行数学计算。  例如、C2000 SDFM 在上升时钟边沿的设置和保持时间都需要5nS 的最小值。