This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB49EVM:3.3电压轨、测量2.08伏

Guru**** 2693535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919826/ads42lb49evm-3-3-voltage-rail-measuring-2-08-volts

器件型号:ADS42LB49EVM

您好!

ADC 板在3.3伏电压轨上显示2.08伏、我正在检查未安装 F2的两侧。

输入侧显示的是预期的3.37、但输出侧显示的是2.08、因此所有电源线现在都是。

我没有连接任何器件、它只是 J8上具有3.3电源的评估板。

请就此提供任何建议。

此致、

Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流不够、使用具有较高电流的电源进行固定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子。