This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:AVDD 和 DVDD

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919673/ads7263-avdd-and-dvdd

器件型号:ADS7263

尊敬的 TI 团队:

我想问以下有关 ADS7263中 AVDD 和 DVDD 的问题。

ADS7263需要两个电源:AVDD 和 DVDD。 当 VDD 和 DVDD 在加电时不同时上升时、哪一个需要先上升?
(还是需要同时启动 AVDD 和 DVDD?)

2.如果电源的开启顺序与步骤1中询问的顺序相反,它是否会影响运行?
(如果您在问题1中回答需要同时启动 AVDD 和 DVDD、如果它们不同时启动、操作会产生什么影响?)

最好的 Reagards

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    通常、查看特定器件是否具有电源定序要求的最佳方法(假设其未在数据表中明确列出)是查看绝对最大额定值表。  第7.1节(第6页)对于 ADS7263、该表的第二个条目显示了"电源电压、DVDD 至 AVDD"。  有一个最大限制和一个注释(2)。  最大限制为1.2 x AVDD。  那么、该条目告诉我们:

    1. AVDD 可以先升高、然后随时升高 DVDD。
    2. AVDD 和 DVDD 可以同时上升
    3. DVDD 可能会比 AVDD 高1.2倍

    如果您有任何疑问、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom

    感谢你的答复。

    我想在后面提出一个问题。

    如果 DVDD 在 AVDD 之前上升、并且 DVDD 的电压超过 AVDD×1.2、

    是否可以确认它会因超出 DVDD 额定值而导致损坏或异常运行?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    只要不超过最大额定电流、就不应损坏器件。  如果您发现串行通信不起作用、软件复位应恢复正常运行、但最好尝试将 AVDD 和 DVDD 一起驱动或将 AVDD 先于 DVDD 启动。