This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:TW (STL)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919382/ads1261-tw-stl

器件型号:ADS1261

您好!

根据下面的"转换控制时序要求"、需要将 START 引脚驱动为低电平。

在连续模式下保持转换时、是否不需要这样做?

换句话说、我们可以在保持转换时将 START 引脚驱动为高电平、对吧?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    您的理解是正确的。 转换通过将 START 置为高电平来启动、并通过将其驱动为低电平来停止、START 引脚可连接到 DVDD 以实现仅用于连续转换模式的永久自由运行转换。 此外、START 和 STOP 命令还可用于将 START 引脚连接到 DGND 以通过命令控制转换。

    此致、

    戴尔