This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A CW 输出配置为电流输出的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01351, AFE5808A, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918961/afe5808a-question-for-afe5808a-cw-output-configured-as-current-output

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件:TIDA-01351AFE5809

各位专家:

我们可以看到、TIDA-01351设计指南中有一条声明、说明 AFE5808A CW 输出可以支持电流类型和电压类型、但我们在 AFE5808A 数据表中找不到此类信息。 您能否帮助检查如何将 AFE5808A CW 输出配置为电流类型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果在数据表中未显示所有信息

    则器件不提供它。

    我将向我们的工程师询问更多信息并告知您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以获得客户问题的答案

    请参阅 AFE5809产品说明书第91页图106。

    这可以向客户展示应用程序的整个图片。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、