This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:ADC12D1600

Guru**** 2579555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919176/adc12d1600-adc12d1600

器件型号:ADC12D1600
主题中讨论的其他器件:LM95235

您好!

对于12D1600 ADC、是否有内部热敏二极管的正向电压与温度成函数关系的图、因此我知道如何调整差分放大器的尺寸?

ADC 是否在内部通过二极管施加恒定电流?

此致、

Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉詹:

    根据数据表、热敏二极管没有完全表征、也没有现成的二极管电压特性数据。  根据数据表、建议将器件与 LM95235温度传感器配对。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我发现答案非常令人惊讶。

    ADC 在内部施加恒定电流、还是必须在外部产生恒定电流?

    此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流必须由外部提供。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过与客户的电子邮件关闭此功能。

    此致、

    Rob