This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:增益校准

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, ADS1148, ADS1120-Q1, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933369/ads1148-q1-gain-calibration

器件型号:ADS1148-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1148ADS1120-Q1ADS1248

您好!

ADS1148 / ADS1148-Q1数据表+/-1LSB 的状态偏移误差为校准后误差。

0.5%的增益误差如何? 是不是没有 校准还是校准后?

谢谢、

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    这将不会进行增益校准。

    通常、 对于 ADS1148、我不会使用增益校准命令。 每个增益的增益均经过出厂调整、无需任何增益校准即可获得非常好的增益误差结果。 我只会在电源中点将输入短接在一起并运行自偏移校准。

    如果您确实希望运行自增益校准、则应输入一个可提供满量程 ADC 输出的输入、而校准将进行缩放以获得7FFFFFh。 在 PGA=1时、这将输入 VREF。 在另一个增益中、您需要输入您认为是满量程电压的值。 即使在 PGA=1时、基准电压也需要处于 PGA 的输入范围内、这意味着基准电压的 VREFCOM 不能处于 AVSS (单极电源的 GND)。

    无论如何、我的建议是不运行增益校准、而只执行自偏移校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    谢谢你。 那么、ADS1148-Q1数据表 SBAS674A/Part 8.4.5.3.2和 MUX Setting part 8.6.2.3/MUXCAL[2:0]="010"是指什么?

    很容易不运行增益校准。 但是、如果数据表参数为0.5%、即16位转换器(具有理想基准)的 ENOB=7.7、那么您的意思是"非常好的增益误差结果"?

    此致、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    我不理解您的第一个问题。 该器件具有可写入的增益校准寄存器、但我不建议您使用该寄存器、因为每个增益都在出厂时进行了修整。 8.4.5.3.2与系统增益校准相关、 8.6.2.3/MUXCAL[2:0]="010":

    101:REF0显示器。 模拟输入断开、AINP 和 AINN 在内部连接至(V (REFP0)–V (REFN0))/ 4

    您能否详细说明您希望澄清的内容?  

    对于16位转换器、我会认为最大0.5%是非常好的增益误差。 相对于增益误差、ENOB 更是表达转换器噪声的方法。 有关详细信息、请参阅数据表中的表2。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 ECG 等的优质产品、其中分辨率很重要、但绝对精度不重要。

    对于 Σ-Δ 转换器而言、0.5%的增益误差似乎很好。 但是、就绝对精度而言、即使是常见的10位 SAR 也通常优于0.5%。

    相关的 ADS1120-Q1为0.1%、因此我不清楚0.5%是否为拼写错误或 ADS1148-Q1是否更糟糕。

    此致、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    足够公平。 ADS1148-Q1是24位 ADS1248的16位版本、其增益误差最大为0.02% 从这一点来说、ADS1120-Q1具有更高的精度。