This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9234R:是否有适用于 ADS9234R 的数字接口模型?

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R, ADS9224REVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919058/ads9234r-is-there-digital-interface-model-for-ads9234r

器件型号:ADS9234R
主题中讨论的其他器件:ADS9224RADS9224REVM-PDK

您好!

我将使用 FPGA 来控制 ADS9234。 您是否提供了我可以首先运行仿真的数字接口模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SSU-HAN,

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    我们没有用于 FPGA 代码开发的数字接口模型。 但是、您可以购买我们的 ADS9224REVM-PDK、并使用自己的 FPGA 卡与子板上的器件进行连接。 遗憾的是、EVM 上仅提供16位 ADS9224R。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ryan,

    感谢您的回复、因为我们的购买流程很长...但仍感谢您的建议!

    BR