This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:n x DAC 的最小事务长度

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919013/dac088s085-min-transaction-length-for-n-x-dac

器件型号:DAC088S085

那么...有人知道我们是否菊花链 n 个 DAC ->每个事务必须 n x 2字节才能确保正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、当 SYNC 被拉为高电平时、该器件只会锁存最终的16位、这些位是总线中的一个。

    您是否考虑将菊花链模式用于 DAC088S085以外的其他器件?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我现在明白了-->这就是为什么当我用只有16个时钟的链中的2个 DAC 拉高 SYNC 时-->第二个 DAC 通道 A 变为零

    否、我只链接2个 DAC088S085