This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DAC60501:CCS/DAC60501示例程序和库

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60501, DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935267/ccs-dac60501-ccs-dac60501-example-program-and-library

器件型号:DAC60501
主题中讨论的其他器件: DAC80502

工具/软件:Code Composer Studio

您能否为我提供与此 DAC 相关的 dac60501库和示例程序?

谢谢  

Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一些时间、我将很快向您发送 DAC60501的头文件。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK 先生、

    当然可以、先生。

    此致

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要附上 DAC80502的简单头文件。 您可以对其进行修改、使其适用于 DAC60501。

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AKe2e.ti.com/.../8814.dac80502.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的支持。

    此致

    Mukesh