This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:如何通过 ADC34J45EVM 中的 FMC 配置 ADC34J45和 LMK04828 SPI

Guru**** 2521980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC34J45EVM, ADC34J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919025/tsw14j56evm-how-to-configure-adc34j45-and-lmk04828-spi-via-fmc-in-adc34j45evm

器件型号:TSW14J56EVM

大家好、

我们希望通过评估板"ADC34J45EVM"上的 FMC 配置"ADC34J45"和"LMK04828"的 SPI 设置。 但是、在原理图中、FMC、USB、"ADC34J45"和"LMK04828"的 SPI 信号都连接到 CPLD "5M80ZT100"。 为了将 SPI 设置为 FMC 的"ADC34J45"和"LMK04828"、应对以下信号"FMC_SCLK"、"FMC_SDIO"、"FMC_SDO"、"FMC_SEN_ADC"、"FMC_LMK_LMK"、 "FMC_B5"和"FMC_B6"从 FMC 连接到 CPLD?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC3xxxEVM-CPLD-Code.zipTom、

    要在 FMC 模式下使用 CPLD、用户必须将 JP8上的跳线移至引脚1-2。 接下来、来自 FMC 连接器的信号必须满足 ADC 和 LMK 的 SPI 协议才能进行寄存器写入。 要执行寄存器读取、必须更改信号"FMC_DIR_CONTRAINE"。 未在此模式下测试 CPLD。 为供您参考、随附了 CPLD 代码。 如果其中存在错误或您想修改它、可以使用连接器 J19将新固件下载到 CPLD。 该 CPLD 基本上充当多路复用器、其中大多数信号只是从输入到输出引脚的传递。

    此致、

    Jim