This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520RB:安装 WaveVision5驱动程序

Guru**** 2813675 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931960/adc08d1520rb-install-wavevision5-driver

器件型号:ADC08D1520RB
主题中讨论的其他器件: WAVEVISION5

我无法安装 ADC08D1520RB 驱动程序。

当打开电源并 将电路板与 PC 连接时、LD10发光、但 LD11不发光。

我认为 USB 接头损坏了、因此更换了新接头。  但是没有解决

我使用 Windows 10。  因此、我使用兼容 的 Windows7执行了 WaveVision5应用程序。 但这也没有解决。

原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 WV5驱动程序更新、您是否使用了以下链接中的这些说明?

    0654.Disable Driver Signing Enforcement Windows 8 10.pdf

    禁用驱动程序签名实施后、您需要使用 《WaveVision 5软件驱动程序安装指南》中的"在 Windows 7中安装驱动程序"部分安装驱动程序。 使用该过程、您可以浏览 Wavevision5 软件安装目录中\driver 子文件夹中的驱动程序文件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob

    很抱歉耽误你的回答。  我在 PC Windows 10系统上安装驱动程序时未成功。

     我按照 步骤安装了 WaveVision5、但它无法识别 ADC。

    即使在设备管理器中更新了驱动程序、它也会显示为最新版本、无法识别 ADC。

    我发现文件夹包括 BOM、FPGAsource 等 ADC08D1520RB 的说明。 此文件夹是否相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于+12V 电源、您使用的额定电流是多少? 我会使用具有5A 的电流。 请记住、电源用于为 FPGA 和 ADC 以及 EVM 上的所有其他电路供电。

    请告诉我。

    此外、如果 EVM 上显示了任何 LED 或 EVM 上的任何其他指示灯、这可能会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的代码为5A。

    现在、将信号代码连接到 I-ch、暂时不要输入信号、只需连接即可。

    接线是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、EVM 设置看起来正常。

    我假设您使用板载 EVM 时钟源作为 ADC 的采样时钟、对吧?

    请确认电源设置为+12V。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认是否已遵循禁用签名实施步骤并更新了驱动程序? 我自己测试了 ADC08D1520EVM、并按照以下说明成功检测了 WaveVision5上的电路板。 如果您尚未完成该流程、请参阅以下说明。  此外,您当前为此设备安装了什么驱动程序?

    e2e.ti.com/.../7065.0654.Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10.pdf

    另一个需要注意的问题是、当您为电路板加电时、LD10将打开;但是、LD11仅在 WaveVision5成功检测到电路板时打开。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    我确认电源是+12V。

    当 PC 检测到这种硼时、接线只 需要电源和 USB、对吧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    首先 、我遵循了禁用 签名实施步骤。 然后、我无法在第13页的步骤10中看到警告按摩。

    我的系统是 Win10。   禁用驱动程序签名实施后,在第3页步骤4中,是否需要执行什么操作?

    抱歉、我可能无法理解 安装驱动程序的步骤。

    步骤4后、我将 PC 连接到 ADC、然后驱动程序检测到未知 USB 设备 、并尝试从设备管理器更新驱动程序、但驱动程序已更新为最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行这些步骤后、请按照《WaveVision 5软件驱动程序安装指南》中的"在 Windows 7中安装驱动程序"步骤第3节进行操作。 这将允许您更新驱动程序。

    e2e.ti.com/.../WaveVision-5-Driver-Installation.pdf

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    我尝试了这些步骤、但却对其最新的步骤感到失望。

    我尝试 禁用驱动程序签名实施和 WaveVision5软件驱动程序安装指南的 Win7部分、但无法更新驱动程序、它显示驱动程序是最新的、在设备管理器中、驱动程序显示为未知的 USB 设备。

    什么是原因?

    在正确的条件下、在连接 USB 之前、LD10只会亮起?

    原因未知、但 EXT TRIGER 附近的 PLL LD 仅亮起一次。

    现在、只有 LD10再次亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新驱动程序时、您是否浏览计算机并找到包含驱动程序的 WaveVision 5文件夹?

    这是更新驱动程序的一个非常重要的步骤。 如果没有更新的驱动程序、WaveVision5将无法识别电路板。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的回答。

    无论我尝试多少次、它都表明已安装了适用于此设备的最佳驱动程序。

    当我使用一个不同的电源时、PLL_LD 发生了闪存。 这是否相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将使其脱机、以帮助客户进一步解决此问题。

    此致、

    Rob