This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:RBD 缓冲器释放点

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/930172/dac38j84-rbd-buffer-release-point

器件型号:DAC38J84

你(们)好  

我需要一些有关 DAC 中 RBD 缓冲器的信息

在 DAC 数据表中、没有明确提到 RBD 缓冲器。

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    在前面的讨论中回答了这一问题:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/927797/3436948#3436948

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 DAC 数据表中、我对通道偏斜有疑问

    给定 memin_lane 倾斜指示通道偏移

    但通道偏斜是相对于 LMFC 时钟或 RBD 释放点的???

    请澄清  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通道将 RBD 释放时接收到的第一个通道的测量值偏移到接收到 RBD 时接收到的最后一个通道。 偏移单元位于 JESD_CLOCK 中。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 DAC38J84中,我们是否可以检查所有8条通道(相对于 LMFC 时钟或 RBD 释放点)的偏差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    通道偏移在 JESD204链路本身内测量。 链路本身包含缓冲区在释放缓冲区(I.e RBD)之前需要等待的所有通道。 通道偏斜测量已经考虑了所有通道之间的偏斜、具体取决于链路中的通道数。

    -Kang