This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801EVM:如何将 AFE5801EVM 与 LMX2492EVM 生成的线性调频脉冲同步

Guru**** 2928180 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5801EVM, AFE5809, AFE5801, LMX2492EVM, LMX2491, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932041/afe5801evm-how-to-sync-the-afe5801evm-with-the-chirps-generated-by-the-lmx2492evm

器件型号:AFE5801EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAFE5809AFE5801LMX2492EVM、、 LMX2491TICSPRO-SW

您好、TI 的 E2E

我希望构建一个系统、在该系统中、我将使用 LMX2492EVM 作为线性调频脉冲发生    器、并将 AFE5801EVM 作为记录系统。 2个问题:

1.   TSW1400EVM 的 AFE5801EVM 能否 将所有实时样本记录到 PC 中。  

2、如何同步线性调频脉冲开始(由 LMX2492EVM 生成 、并开始通过 (AFE5801EVM+TSW1400EVM)进行采样

感谢你能抽出时间。

UDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的问题1、

    您可以看到、TSW1400EVM 电路板上有存储器芯片、

      具有 TSW1400EVM 的 AFE5801EVM 可将所有实时采样记录到 TSW1400EVM 存储器中。

    捕获所需的所有实时数据后、使用高速数据转换器专业版(HSDC 专业版) GUI 完成

    它会将所有实时数据加载到您的 PC 中。

    对于您的问题2、

    您可以使用自己的触发源(例如 、由 LMX2492EVM 生成)

    请使用硬件同步(即触发信号)输入引脚、并参阅 AFE5809用户指南第12页图10

    以供参考。 这意味着使用您自己的触发源对 AFE5801同步引脚和 TSW1400EVM 的 TRIG 输入引脚进行 TRIG。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    1. AFE5801可以对8通道 x 65MSPS 进行采样--> PC 是否可以通过 TSW1400EVM 和 HSDC PRO 连续(实时)保存所有这些数据?

    2.对于同步、我不想使用外部同步、我需要的是 LMX2492EVM 在特定的线性调频脉冲模式下运行、对于每个线性调频脉冲开始、我需要 LMX2492EVM 输出一个同步触发器、AFE5801EVM 将使用该触发器 (将连接到 TSW1400EVM 和 PC。 (我需要将样本同步到线性调频脉冲、我正在构建雷达原型)

    3.我想知道通过 LMX2491EVM (500MHz 线性调频脉冲带宽)实现的3GHz 至3.5GHz 典型最快和最慢线性调频脉冲选项是什么。

    非常感谢您的努力。

    埃胡德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的问题1、

    实时捕获到 TSW1400EVM 存储器(针对所有8通道数据)

    但不会将实时信息直接保存到 PC 的存储器中。

    对于问题2、

    您可以参阅 AFE5809用户指南(请从 TI 网站复制)第12页图10。

    之后、您可以使用 LMX2491 (其功能与函数发生器的功能相似)

    为 AFE5801的 SYNC 引脚和 TSW1400的触发输入提供 SYNC (触发器)信号。

    对于问题3、

    请参阅以下 TI 网站、了解有关 LMX2491EVM 的更多详细信息:

    (因为我们仅在 EVM 中使用 TSW1400 FPGA。)

    例如:

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/852407?LMX2491-Output-frequency-abnormal-and-request-a-configuration

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.回答问题后、能否使用 LMX2492EVAL 的触发器1或触发器2输出引脚来同步 AFE5801EVM。 电压是否匹配?

    2.如何通过 TICSPRO-SW 控制这些触发器?

    感谢你能抽出时间。

    UDI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将从 LMX 组获得更正确的答案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    我想我已经在下面的帖子中回答了触发问题。 输出标志为 CMOS 电平。